This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5009:LP5009 SDA 上升时间与放大器;SCL 上升时间故障

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284495/lp5009-lp5009-sda-rise-time-scl-rise-time-fail

器件型号:LP5009

您好、TI 支持团队

我们测量 SDA 上升时间和 SCL 上升时间。 这无法满足规范。

我想这个 LP5009规格是由400KHZ 定义的。 我们的 I2C 为100K、因此它将出现故障。

您是否具有  100kHz 的上升时间规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    您可以参阅下表:

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jared

    您能为我们分享数据表吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    当然、请告诉我您的电子邮件地址、我会为您发送。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    Ken_Hsiao@sercomm.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    请检查您的邮箱、如果您不介意、可以随时通过电子邮件联系。 谢谢!

    BR、Jared