This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861T:并联输出

Guru**** 2636895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283733/lp5861t-paralleling-outputs

器件型号:LP5861T

您好!

我是否可以通过将多个灌电流输出连接到同一 LED 的阴极来吸收比125mA 更高的电流?

如果需要、我认为并联输出应该是一个色彩电流组同相?

提前感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是的、我认为您可以将多个灌电流输出连接到同一个 LED。 但对于下一个问题"我猜并联输出应该是同一个颜色电流组的输出?"、我不是很明白您的意思。

    BR、Jared