This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:TPS65941212:I2C 通信

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281640/tps6594evm-tps65941212-i2c-communication

器件型号:TPS6594EVM

您好、TI!

我无法连接该器件。 显示的错误是

已连接至 AEVM 控制器、但是未能连接到 DUTWITHI2C@0*48上的器件 TPS6594x_2p0_external。

您能帮我解决这个问题吗?

此致、

哈沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Harsha、

    您能否确认 PMIC 器件已通电? VCCA 上测得的电压是多少? (在 TP1处测量)

    是否安装了 VIO_IN 的跳线以提供1.8V 或3.3V? VIO_IN 上测得的电压是多少? (在 TP2处测量)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的回复  

    是的、PMIC 正在接收电源。

    在 VCCA @TP1上测得的电压为3.295V

    VIO_IN 的跳线用于3.3V 电压。

    在 VIO_IN @TP2上测得的电压为3.265V。

    即使检测到 ACCtrl 和 ACCtrl 控制台端口并且在 GUI 控制台中显示 ACCtrl 端口、该问题仍然没有解决。

    我想在同一行中提出另一个问题、

    我已经在 Xilinx Ultrascale plus FPGA 板上的定制电路板设计中将此 PMIC (TPS6594)用于电源。

    在离线模式下针对 TPS6594通过 Scalable PMIC GUI 生成二进制文件的情况下、如何对定制电路板中存在的 PMIC 进行编程

    谢谢。

    哈沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我有针对 TPS6594的可扩展 PMIC GUI 在离线模式下生成的二进制文件,如何对定制板中存在的 PMIC 进行编程[/报价]

    最简单的方法是按照此常见问题解答帖子中有关如何使用将 EVM 连接 到电路板和使用 GUI 的说明进行操作。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113855/faq-tps6594-q1-lp8764-q1-how-to-use-evm-for-gui-communication-with-off-board-ic?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!


    我在使用 USB SAA GUI 时遇到了一个问题。

    USB 转 GPIO 固件加载程序可以检测到适配器、但 USB SAA GUI 1.10显示"适配器未连接"。  我 想使用 USB 转 GPIO 实用程序向 TPS6594Q1发送一些 I2C 命令。 操作系统为 Windows 10。

    "使用随附的 sllc288 USB 接口适配器 GUI-v1.10时、我无法与 POD 通信。

    我希望 TI 能够为适配器/PC 提供允许使用通用器件的固件/软件组合。 请确认 TI 是否为适配器/PC 提供了任何固件/软件组合、以允许现代(Windows10) PC 与 TPS6594等通用 I2C 器件通信。

    PS:我曾尝试使用 Fusion SAA/I2C 调试工具、但由于 Fusion 不支持 TPS6594、它 似乎无法解决我的问题。

    和  

    已连接至 AEVM 控制器、但是未能连接到 DUTWITHI2C@0*48上的器件 TPS6594x_2p0_external

     此错误仍未解决。 您能帮我吗?

    感谢您提供有关解决此问题的意见。

    谢谢

    哈沙