This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278886/bq28z610-bq28z610

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好!

我们在一款产品中使用了 BQ28Z610电量监测计进行电池设计。  我们目前在高速模式(400kHz)下通过 I2C 与电量监测计进行通信时遇到问题。  我们能够使用我们的产品以100kHz 的频率正常通信。  我们 可以使用 EV2400评估模块在100KHz 和400KHz 下正常通信。  我们已使用 EV2400在 I2C 配置中设置 XL 位、但这样做似乎会导致在以400kHz 频率运行时、I2C 总线挂起于我们的产品设置。

您能提供指导吗? 我读到过几个人对此 IC 上的400kHz 模式有问题

谢谢。

罗伯特·怀特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    您能否以您使用高速模式的方式提供背景信息?

    高速模式的主要目的是在生产过程中更快地对监测计进行编程。 我们不建议在常规运行期间使用高速模式。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我们使用的是 NXP I。 主 PCBA 上的 MX7Dual 处理器、用于与电量监测计通信。  电量监测计采用自包含电池、该电池插入主 PCBA。  我们尝试高速与电量监测计正常通信、因为总线上的所有其他功能都以该速度运行。  您为什么不建议对常规通信采用高速模式?

    谢谢。

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我们在下图中成功地处理了高速模式的问题。 只要数据和时钟结构与下图相同、它就应该工作正常。

    请告诉我、这是否有帮助。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我与 Robert 合作让这个芯片正常工作。 我们让芯片以100KHz 工作、然后尝试将位设置为以400kHz 工作、并在这次传输后锁定。


    请注意、为了做到这一点、我们不必实际以400kHz 的频率运行、似乎如果我们设置该位、然后尝试使用它、在以前工作的系统中、读取状态似乎可以完全将其锁定在100KHz。 我可以在两个不同的器件上看到这种情况、它们都以相同的方式发生故障。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    这可能是时钟延展问题。

    您能告诉我 这些位目前是如何配置的吗?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    这些位当前配置为默认位(均为0)

    如果 XL 设置为高电平、我们是否需要更改这些值?

    谢谢。

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    设置 位6值得尝试、但位7应始终为低电平。

    另外、在看了之前发送的数据后、我们发现最终信号可能无法正常工作、因为它无法满足下面所示的起始条件、在这种条件下、SDA 需要有一个下降沿、而 SCL 为高电平、才能开始下面所示的过程:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    您在谈论的是我进行的采集中的最后一次读取数据吗? 读取0x00的部件。
    我认为不应重复启动、我们也不会看到您的工具生成此启动。

    以下是我们从您的工具中捕获的

    在此情况下、我们无法控制 SDA 线路、因此我不确定我们可以从主机端做些什么来解决该问题。 否则频繁地重置总线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    您是否可以发送正在读取的数据的示波器捕获?

    我们认为上表中的一项时间要求可能已被打破、并试图缩小其范围。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺