This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:TPS61236是否可用作手机充电器?

Guru**** 2512175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282115/tps61236p-can-tps61236-be-used-as-mobile-phone-charger

器件型号:TPS61236P

大家好!

我的一个客户考虑将 TPS61236P 用于其产品的 USB 充电端口。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1: 此器件是否可用于 在 USB 充电端口上为手机充电?

问题2. 当具有 快速充电模式的手机连接到通过 CC 引脚-GND 之间的电阻器将电流限制设置为1A 的 TPS61236P 时会发生什么情况? 手机充电没有任何问题吗?  

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Kazuya,ñ a

    添加 Travis 以支持此主题、他更熟悉此零件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Kazuya,ñ a

    很抱歉回复太晚了、我们的分配系统出了问题。

    关于您的问题:

    问题1:  您的输入电压是多少? TPS61236P 不支持 Vin>Vout-0.6V 的电压。 因此、如果您的输入电压接近5V、那么该器件将无法工作。

    问题2. 通常移动电话有一个内部控制器(PD 控制器 A),它将与  充电器上的另一个控制器(PD 控制器 B)通信。 如果未建立通信、手机将不会充电。 而且、TPS61236P 不支持超过6V 的输出电压、因此即使您拥有 PD 控制器 B、仍然 无法实现快速充电。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    非常感谢您的答复。

    我可以 再问一个问题吗?

    问:如果连接到  TPS61236P 的手机不是快速充电型、那么在未建立通信的情况下是否可以由 TPS61236P 为手机充电?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Kazuya,ñ a

    不需要、大多数手机都需要传达 充电协议、即使对于5V 充电设备也是如此。  如果没有通信、充电器就不知道何时停止充电、并会使电池过度充电。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    非常感谢您的答复。
    我可以再问一个问题吗?

    问:
    我从同事那里听说像 Apple 5W AC 适配器这样的电源可以在不协商的情况下继续输出5V/1A  电流,而在手机端实施了电池充电控制系统(CC/CV 模式控制、电池过压保护等)。 所以我觉得  TPS61236P 可以用于没有像 iPhone 8和9这样的快充模式的手机充电

    我认为是正确的吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Kazuya,ñ a

    我对旧代 USB 充电设备很熟悉、所以我将这个主题分配给 USB 团队。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我是说我 对新一代 USB 充电设备不熟悉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    非常感谢您的答复,并将这个胎面发送给 USB 团队。

    我期待收到答案。

    再次感谢大家、此致、
    和也。