This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:USB 接口适配器 V1与 V2使用 Fusion 设计软件连接至 UCD90320

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283928/ucd90320-usb-interface-adapter-v1-vs-v2-connected-to-ucd90320-using-fusion-design-software

器件型号:UCD90320

您好!

我们将尝试在 Fusion Design 软件的固件和配置下载工具中对 UCD90320电源序列发生器进行编程。

  • 编程器版本1 (2006贴纸)在 Fusion 设计软件版本和测试版版本7.1.8中均可使用。
  • 版本2的编程器(2022标签)无法在 Fusion 设计软件的任一版本下对 UCD90320进行编程。

我可以提出以下问题:

  1. 您是否能够确认/重现此错误?
  2. 您能建议我们如何使用第2版 USB 接口适配器对 UCD90320的配置文件进行编程吗?

请参阅下面的消息日志、我们将 TI USB 接口适配器与 TI Fusion 7.9.8.Beta 版一起使用时的消息日志、以及两个不同编程器的照片。



非常感谢您对此提供任何帮助。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    USB-TO-GPIO 软件狗2022可与 Fusion 7.1.8配合使用。

    我建议通过以下工具升级您的2022软件狗固件 USB 适配器固件下载:

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihe:

    非常感谢您的发帖。  我们已成功使用 v2.1.0.0的适配器在7.9.8 Beta 中对器件进行编程。

    我们尝试更新适配器、发现只有2.1.0.0固件可用、没有其他选项、因此适配器仍在运行最新固件。

    我恐怕得说问题就在我们的最后。  我们实际上是在单击"开始"之前单击"扫描设备(不影响上述设置)"、以检查软件与 UCD90320之间的连接是否良好。  实际上、此功能在 USB2GPIOv2适配器上不起作用、但在适配器版本1上起作用。

    请您能够在终端测试"扫描器件"以确认这一点吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请查看"扫描设备"的结果

    此致

    颐和