This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2907:UC2907

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2907, UC3907, UCC39002EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273859/uc2907-uc2907

器件型号:UC2907
主题中讨论的其他器件: UC3907

您好!

      我是测试 UC2907 TI 数据表 SLUS165C 的测试工程师。 能否为包含此器件的典型应用提供测试电路?

谢谢。

乔伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    我们提供 支持 UC2907的 UCC39002EVM。 这是一款可订购 的评估模块、在可测试硬件上展示 UC2907的特性。 UC3907和 UC2907具有相同的引脚对引脚功能、具有不同的工作温度范围。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我还需要一个更多的原理图、其中包含 UC2907 (显示所有16个引脚)和任何外部电路、以便 ATE 资源可以直接连接每个引脚(如有必要)。 我要测量数据表的每个参数。 是否有类似的工具可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    我找到了 UC2907A 的此 ATE 原理图。 我希望这对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../SCH-_2800_9_2900_.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这确实有用、但我想知道是否存在更简单的 ATE 原理图。 一个需要更少的测试仪资源和继电器? 这可能适用于 UC2907、UC1907或 UC3907。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、Manuel 今天不在办公室。  抱歉、我们没有更简单的原理图。 您似乎 拥有以所需的任何格式创建一个的信息。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ray。 我想了解如何更好地测试该器件、并希望简化的原理图会有所帮助。 这款器件比我之前处理的更复杂。 是否可以为每个测试参数获取一组测试条件(包括继电器位置)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!  

    UC2907数据表提供了2页电气特性(EC)、这些特性构成了 TI 100%自动测试的参数(除非另有说明)。  在 EC 表的中心、还针对每个参数提供了凸极测试条件(如适用)、但这些条件可能并非为每个测试设置的所有条件。   

    很抱歉、TI 通常不会 向公众发布我们器件的 ATE 程序和测试板原理图。  由于您有幸获得了测试板的一份副本、 应该可以隔离控制器的每个子电路、并对需要用于生成每个子电路的 EC 表中列出的测试数据的测试方法进行逆向工程。  如果您单独分析每个子电路、应该会发现它并不像综合起来时那样复杂。  

    此致、
    乌尔里希