This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:Q79600EVM:LabVIEW 示例

Guru**** 2534780 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283562/bq79600evm-q79600evm-labview-example

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好

客户想知道 如何使用 LabVIEW 实施79600EVM UART 协议通信?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    我们不会为此产品线创建 LabVIEW 程序。 我建议客户确定他们打算使用什么硬件来连接 EVM (电路板上的两个接合点用于 FTDI 线缆和 USB2ANY、但客户也可使用破孔跳线连接他们自己的硬件、以将计算机命令转换为 UART)。 如果客户想将 USB2ANY 与 LabVIEW 一起使用、我建议通过向 USB2ANY 软件支持团队发送 E2E 帖子来帮助解决该 dll。  

    此致、

    大卫