This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:PD3.1通信问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283055/tps65994ad-pd3-1-communication-issue

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS65994BGBQ25758PMP

您好!

我们已应用 PD3.1 EVM 集(TPS65994BG+TPS26630+BQ25758)进行测试。

我们发现一些 PD3.1 认证员 存在通信问题。 通常无法输出 EPR 28/36/48V。

您能否帮助我们了解导致此问题的原因?

e2e.ti.com/.../GRL_2D00_USB_2D00_PD_2D00_A1.zip

它可以使用 GRL 工具打开。

APP-LINK (GRL-USB-PD A1-EPR)

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdownloads.granitreiverlabs.com%2Fhubfs%2FGRL-USB-PD PD C.Yang%40arrow.com%7C035ec0420f3d4ee9caba08dbd11dfeb6%7C0beb0c359cbb4feb99e5589e415c7944%7C1%7C0%7C638333702165500642%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W5CY34NXeGprdrf7rEF4Nd%2BWEcGz94orEMqjBCmgA%2BA%3D&reserved=0

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们下周同一时间再见。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    什么是 PD 3.1 Cheater?

    您是否能够获得正常的 SPR 电压?

    这是绿色 PMP 板的设置吗? 您可以发送您的设置的图片吗? 您是将994BG 用作源设备还是接收设备?

    此外、请发送您将与 EVM 配合使用的项目。

    您能解释一下您发送的3个捕获之间在设置上的差异吗? 它看起来像两个工作好,只有一个是有困难与 EPR ?

    您使用哪些器件进行测试?

    谢谢。

    克里斯