This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:如何在不使用微控制器的情况下进入睡眠模式

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277868/bq76942-how-to-enter-sleep-mode-without-micro

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

客户正在 DFETOFF 引脚上使用 BOTHOFF 功能、以便在从器件上拔下电池时禁用电池连接器的电源。 但拔下电池时 BQ76942不会进入睡眠模式。

在阅读手册时、这似乎需要一个微控制器? 由于没有可用的 uC、因此无法选择该选项。

你对此有什么想法吗?

他们想 引入一个"假故障"来触发逻辑关断 FET? 例如 、他们可以使用第二个热敏电阻输入并设计一个在断开时提供脉冲的小型电路、该电路被解释为欠温 FET 并触发保护。

还有其他/更好的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ISEE、

    本主题介绍了过渡到睡眠模式的条件: (+) BQ76942:睡眠模式-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    简而言之、uC 无法直接将器件转换为睡眠模式。 相反、当器件检测到电流幅度低于用户定义的阈值时、将进入睡眠模式。 如果从 PACK 端子上移除负载/充电器、则器件应在之后不久后自动进入睡眠模式。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    感谢您的反馈。 不幸的是、这并不能完全解决我所面临的问题。 我在 TI 论坛上找到了一个主题、讨论的问题与我的问题完全相同、已经有3年历史了、但很遗憾、解决方案没有发布。 请查看: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925566/bq76952-sleep-mode-and-bothoff-functionality。我们还希望使用预放电功能。 感谢您的支持。

    此致、

    西里尔·迈斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    请参阅下面的、来自 第5.2.3.2.2节 TRM

    最初将阻止该器件进入睡眠模式、但发送 DSG_PDSG_OFF ()或 ALL_FETS_OFF ()子命令应允许该器件进入睡眠模式。

    您能否尝试一下这些子命令之一、看看器件是否能够进入睡眠模式?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    谢谢、是的、这些子命令可以正常工作。 但是、在我们的应用中、BMS PCB 上没有微控制器。 因此、这意味着一旦电池组与器件物理断开、我就无法发送命令。 我希望实现以下顺序:

    电池组断开连接--> BOTHOFF 信号生效-->所有 FET 关闭--> BQ76942进入睡眠状态。  

    断开连接后无法发送命令、因此我看到的唯一权变措施是引入临时保护故障条件、该条件在 BOTHOFF 信号生效后发生、从而使 BQ76942从这种阻止条件中释放。

    此致、

    西里尔·迈斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    在断开电池而不是睡眠模式的情况下、是否有任何因素阻止客户使用 SHUTDOWN 模式?

    客户可以将 RST_SHUT 驱动至高电平>1s 以触发器件进入 SHUTDOWN 模式、而无需主机命令。 然后、可以通过 TS2引脚上的下降沿将器件从 SHUTDOWN 模式唤醒。

    此常见问题解答更详细地讨论了关断模式: [FAQ] BQ76952:关断模式如何工作? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    过去曾考虑过关断模式、但 SLEEP 模式和 BOTHOFF 功能将是更可取的。 动机实际是仿真 BQ40Z50上的"PRES 或 SHUTDN"引脚的功能。 在关断模式下也可以实现类似的行为、但在断开电池组后、FET 关断前存在固有的1s 延迟。

    此致、

    西里尔·迈斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    您可以将其中一个多功能引脚配置为热敏电阻、并使其通过固定10k 电阻器正常连接到 VSS 以模拟室温。 当您需要触发保护故障以使器件进入 睡眠模式时、可以将其直接短接至 VSS 以触发 OTD/OTC 故障。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:  

    好的、听起来不错、我将尝试一下。 谢谢!

    此致、

    西里尔·迈斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:  

    我刚刚尝试了是否针对 FET 过热故障实现所需的行为。 从该行为中可以看出、如果 FET 过热只是暂时的、则不起作用。 当我置位 BOTHOFF、然后使 FET 过热时、BQ76942会进入睡眠状态、但是一旦我消除 FET 过热情况、它会再次唤醒而不会返回睡眠状态。 因此、唯一的方法是、只要电池组未连接到充电器或器件、就使 FET 过热条件保持恒定。 不过、我担心在 不使用电池组的情况下、让 BQ76942持续处于 FET 过热条件下时、是否会有任何不良的副作用。

    此致、

    西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    如果保护故障恢复、器件将从睡眠模式唤醒、因此必须保持置位以使器件保持睡眠模式。 将其保持在故障状态应该没有问题、因为故障仅是模拟的、并且该器件将始终保持 FET 处于关闭状态。

    另一种选择是使用 BOTHOFF 关断 FET、同时使 RST_SHUT 置位以触发 SHUTDOWN 模式。 这不需要模拟故障触发器即可工作。 值得注意的是、在退出 SHUTDOWN 模式后、器件设置将重置为其默认值/OTP 值。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    非常感谢。 如您所说、您不会看到相关风险、我们将尝试使用保持故障状态持续置为有效直到 BOTHOFF 再次置为无效的选项。

    此致、

    西里尔·迈斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    很高兴我能提供帮助!

    此致、

    马克斯·韦博肯