This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:当 EN 引脚电压低于1.5V 时、OUTA 有驱动信号

Guru**** 2508385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27200, UCC28251, UCC28521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283078/ucc28251-outa-has-drive-signal-when-en-pin-is-lower-than-1-5v

器件型号:UCC28251
主题中讨论的其他器件:UCC27200、、 UCC28521

大家好、

客户设计 UCC28251和 UCC27200、如图所示。 客户发现、当 UCC28251的 EN 引脚低于1.5V 时、UCC28251的输出仍输出驱动信号。 您可以帮助对其进行评论吗? 绿色波形是 EN、黄色波形是 UCC28251的输出信号。

e2e.ti.com/.../half_2D00_bridge.pdf

谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能为我标记示波器图波形吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我提到过、绿色的波形是 EN、黄色的波形是 UCC28251的输出信号。

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是盲人,有区分黄色和绿色的问题。  这就是我让您标记波形的原因。

    有趣的事实。  每4名男性中有1名是盲女性,每10名女性中有1名是盲女性。

    典型吸收光谱。  我可以看到、一个是 EN、另一个波形是 OUT。  图中较低的通道看起来像启用、而另一个看起来像。  您能告诉我 这是哪个输出吗?

    使能引脚看起来噪声很大。  您是否直接穿过了 UCC28521?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    抱歉。

    上部波形是 OUTA 引脚上的波形。 是的、 较低的 EN 波形直接在 EN 引脚上获取。  

    谢谢!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    客户想要了解 EN 低于1.5V 时芯片仍然启用的根本原因。   希望您可以在这里分享一些评论。

    谢谢!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对此波形和建议有几个问题。

    请注意、我为问题和建议的波形编号。

    1.使能引脚为什么在变为低电平之前会有超过1V 的高频噪声?

      a.)此处不应出现此信息、可能表示您的设计存在布局问题。

      b.)数据表提供布局指南和一个示例、供客户参考、并在那里比较布局并根据需要进行调整。   

       

    2.  在循环的间隔2中,使能引脚上和输出 A 上有噪声。

       答:)我已经看到 VDD 和 VREF 噪声也可能导致 IC 行为异常的问题。

       B.)我将重新获取波形、并且也看看 VDD 和 VREF。

       c.)如果您遇到过大的 VDD 噪声、通常可以使用低通滤波器来解决该噪声。  与 VDD 电容器和辅助电源串联的电阻为22欧姆       将有助于降低该噪声。

       d) VDD 高频旁路电容器需要尽可能靠近 VDD 和接地引脚。

         >长线迹充当天线,并将噪声耦合到设计中。  

       D.)如果 VDD 上有可能耦合到 VREF 的噪声。

       c.)为了降低 VREF 噪声、使 VREF 电容器尽可能靠近 VREF 引脚和 IC 接地将有助于降低噪声。

    3. 时间间隔3高频噪声低于地电平约600mV。  如果将一个引脚拉至低于接地电压300mV 以上、则可能会导致器件内部隔离出现问题、并导致器件行为异常。

       a)要解决此问题、通常可以通过接地端和有效引脚之间的肖特基二极管来解决。  同样、需要尽可能缩短布线长度。

    此致、