This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:芯片发热问题

Guru**** 2510175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282008/bq21080-the-heating-problem-of-the-chip

器件型号:BQ21080

该充电芯片 BQ21080YBGR 可输入5V 220mA 来为一节锂电池充电。 电池电压为3.1V、器件将产生热量。 电流只有200-300 mA、那么会发生什么情况呢? 充电电流缓慢下降后、不会很热。 您能帮我弄清楚问题在哪里吗?

软件配置:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、托尼

    在我们查看随附的 PCB 文件时、是否可能获得完整的寄存器转储以帮助我们进行故障排除?

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器日志补充如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、托尼

    感谢您提供的信息。 查看 STAT0寄存器时(THERMREG_ACTIVE_STAT [1]=0)位未设置。 这意味着不会进行热调节。 当电流开始下降时、是否可以测量电池电压? 这将帮助我们确定器件是处于恒流模式还是恒压模式。 是否有可能详细阐述热量? 这种"热量"是由 IC 还是由 PCB 上的其他因素造成的?

    我们一直在尝试打开发送的.pcb 文件、但无法打开该文件。 是否可以发送光绘文件?

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Watchman_5F00_MB_5F00_V2.0_5F00_gerber.zip

    所附的光绘文件、请检查。 您能为我的问题区域提供一个解决方案吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、托尼

    查看提供的信息和设置时、发现器件在预期的温度范围内运行。

    我们一直在查看提交的光绘文件、但没有注意到任何突出的内容。 我们建议改善覆铜以实现更好的散热。  

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在所提交的所有资料中是否还有其他需要改进的地方? 当前的问题是紧急的。 您可以再看一下吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    BQ21080本身就是线性充电器、因此任何功率耗散都会以热量的形式耗散。  

    根据我最初支持的这个重复主题: BQ21080:电源管理论坛-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛、人们担心充电器会上升到50-60度。 这在您所提供的电路板上的操作预期范围内。

    以下是我们的充电器分别在3.7V 电池下以300 mA 和400 mA 运行的图像。  

    这是在设计时考虑了热特性的电路板上、是 Rafael 建议使用更大覆铜的原因。 在3.1V 电池@ 200 mA 时、我预计功耗会高100mW、而根据我在下面提供的热阻、我预计温度为10C。

    如果覆铜面积较大、推荐的解决方案是降低电池输入的功率损耗、这将减少您在降低温度时发现的充电电流。

     有关更多散热注意事项、请参阅数据表中的8.3.7.7过热保护和热调节。  

    此致、

    安东尼·范