This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:LM25148

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334629/lm25148-lm25148

器件型号:LM25148

您好!

我对 LM25148的设计有一些问题、

  1. 是否需要在电感器和电流感应电阻器之间使用 RC 网络?

    数据表指出、如果需要使用电感器 DCR 电流感应来测量电流、则需要使用。 空间非常紧凑、因此我不想在板上使用任何额外的组件。
  2. 我不知道标称电压。 它可以是9V 到36V 之间的任意电压值、因为我必须将它与各种电源电池连接、以便每个电池源都具有不同的标称电压、那么在这种情况下、我应该考虑什么标称电压呢?
  3. 在我之前的设计中、电感器会崩溃。 我做了一些研究、我认为这是饱和电流超过的原因。 尽快、电流升高到9A 以上、然后电路板关断或导致输出异常。 我必须设计一块板来提供15A 电流。 考虑到输入电压为9V 至36V 且输出为7.4V 或8.4V、电感器的隔离额定值和电流额定值应该是安全的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    建议安装占位符。

    谢谢。

    大卫。