This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMI 问题

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-383, TPS23754, TPS82130, PMP23278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281631/emi-issues

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件:TPS82130PMP23278

大家好!

我们设计了一种使用 TPS23754 PoE 控制器的器件。 我们参考了 TPS23754EVM-383设计。 然后、由有向转换器生成的12V 由两个 TPS82130降压稳压器降至4.2V 和5V。 4.2V 可提供高达4A 的电流、5V 可提供高达1A 的电流。

该器件已在消声室中进行了测试、以测试 EMC、而且我们也遇到了一些问题:

如上图所示、有3个频率超出范围或非常接近超出范围(125MHz、500MHz 和750MHz)。

此测试后、我们向电缆添加了铁氧体夹(Wurth Electronik 提供的74271221)、结果如下所示:

500MHz 峰值仍然存在。

有人会建议如何降低 EMI 吗?

此设计的原理图附在后。

e2e.ti.com/.../7635.POE.pdf

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mikel、

    感谢您的联系!

    要降低500MHz 处的 EMI、可以尝试通过以下方式限制 VDS 上升/下降速度:

    1.在开关节点处添加缓冲电路(Q6、Q8、Q9的漏极);

    2.增大栅极电阻;

    3.或者您可以尝试添加磁珠或扼流圈来增加高频噪声的阻抗;

    4.或者您可以尝试在输出侧添加 π 型滤波器、

    如需更多信息、请参阅以下文档:

    www.ti.com/lit/an/slvaex2/slvaex2.pdf

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的答复。 我们将实施您的一些建议:

    1.您能建议一些合理的值从缓冲电路开始吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikel、

    感谢您的答复。

    您可以使用 PMP23278中的缓冲器值(https://www.ti.com/tool/PMP23278)。 它也是一个12V 4类 ACF 电路。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    谢谢你的答复。 我们将在本周尝试所有建议的解决方案。

    会让您持续关注结果是什么。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mikel、

    没问题。 期待收到您的最新消息!

    此致、

    帝昂