This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:作为电池充电器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM5148, LM25145, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333373/lm5148-as-a-battery-charger

器件型号:LM5148
主题中讨论的其他器件: LM25145、LM5143、 LM25148

您好!
 由于用于电池充电的 CC 控制模式、我们正在设计一种多间隔充电器、并且希望使用 LM5148。  
我们需要应用帮助以了解如何配置电路。

设计规格:

  • 输入电压36Vin 标称值
  • 输出电压3 - 26V
  • 输出电流0 - 18A
  • 开关频率250kHz
  • 计划使用1.5–1.8m Ω 范围内的电流检测电阻。
  • 需要支持预偏置启动。   
  • 2 DC/DC 可以并联运行、以将输出电流加倍

Question:

  • 与 LM25145设计(已连接)类似、如何连接外部运算放大器来控制电压和电流?
  • FB 引脚是否应接地并使用 COMP 引脚?
  • 在 STANDBY 模式下、我们希望禁用降压转换器、因此可以使用 EN 引脚从外部 MCU 启用/禁用转换器。 当我们拉低 EN 引脚以禁用转换器时、是失去了 VCC 5V 内部稳压电源还是其独立电源? 我们希望使用这个5V 电源来为我们的 CC/CV 运算放大器供电。
  • 有关预偏置启动的任何问题、请在连接电池的情况下重复打开/关闭转换器。
  • 由于我们可能会也可能不会使用 FB 引脚进行外部 CC/CV 控制、我们是否仍可以使用 CC/SYNCOUT PG 引脚在2个降压转换器之间实现180相移?
  • PG 是否必须为高电平(FB 引脚电压处于指定范围内)才能启用 SYNCOUT 时钟脉冲?

    e2e.ti.com/.../LM25145.pdf

    谢谢、Keith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    我不建议针对如此大的输出功率使用单相。  可能建议配置为多相的 LM5143。  请参阅峰值电流模式控制和 CCCV 实现的有用文件链接。

    https://www.ti.com/lit/an/snvaa85/snvaa85.pdf?ts = 1709757230951 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将使用 Webench 设计 器和 LM25148器件、并输入以下参数:[35 - 37V 输入电压、21V 输出电压、18A、65oC]

    以及获得有效的设计和设计报告(随附)。

    一般来说、Webench 的计算非常保守、因此我想知道在这种功率级别下的担忧吗?

    谢谢、Keith

    e2e.ti.com/.../LM25148_2D00_WBDesign152.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    其报告的效率接近99%、所以我认为 不太保守。  它是可行的、但需要比两相单输出设计更积极地管理热性能。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您提供的白皮书非常有用。  不过、我们需要能够通过2个占空比为0 - 99%的 MCU PWM 来控制电流和电压。

    理想情况下、0% PWM 占空比~ 1V 和99%占空比27V 输出电压

    您能帮助我们创建一个可以实现这一点的运算放大器电路吗?  (与我之前提供并复制到下面的 LM25145原理图类似)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    请参阅以下概念。  RC 会产生一个直流电平;直流电平是您的 Vcontrol 电压。  Vcontrol 将 相应地调整 VOUT。  反馈电阻器是否设置为 VOUT  最大值并从 那里调整 VOUT。

    输出调整量= Vcontrol-VFB/Rinj*RFB 顶部。 将导致输出电压降低。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否在 LM5148上将 FB 接地、然后驱动 COMP 引脚 以控制占空比?

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    我建议按上面所述的方式进行。

    谢谢。

    大卫。