This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28781-Q1:计算 VBUR 目标电压 VBUR_tgt

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, UCC28781-Q1, UCC28781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283911/ucc28781-q1-calculating-vbur-target-voltage-vbur_tgt

器件型号:UCC28781-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28781、UCC28782

您好!

我将完成 UCC28781-Q1数据表中的设计步骤、以设计交流/直流转换器。 但我被困在8.2.2.4中的 VBUR 计算中、

"确定 VCST(BUR)值的过程相当复杂,未在本数据表中提供。
相反、即将发布的 UCC28781 Excel 计算器工具将根据计算器结果自动计算此值。
用户输入并确定 VBUR 目标电压 VBUR_tgt。 使用该目标值、它进一步确定
根据用户对以下各项的选择、为 RBUR2和 RBUR1提供适当的值以满足 BUR 引脚目标
方程式集"

我找不到这款 Excel 计算器、您能帮我解决吗? 我不确定要为 VBUR_tgt 使用什么值。

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashlesh:

    看起来 Excel 计算器工具尚未发布。 我不确定发布日期。 此器件专家今天不在办公室、但他将在星期三回来提供更多信息和支持。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashlesh:

    感谢您关注 UCC28781 ZVS 反激控制器。  

    遗憾的是、TI 在 目前为该器件提供重要的设计文档方面处于领先地位。  设计工具正在进行中、但我无法预测进度。  
    但就目前而言、我建议使用 UCC28782 Excel Design Calculator https://www.ti.com/lit/zip/sluraz0 作为替代工具。  
    使用 UCC28781进行设计与 UCC28782类似、除非没有有源钳位子电路、 没有升压级选项、也没有次级侧谐振。   

    在-782工具中、我建议 将高侧 FET 表征为1兆欧的导通电阻和0pF 的电容。  Vxh 值无关紧要;请使用1V。  
    对于钳位电容值、我建议输入建议的值(即使确实没有 Clamp)、以使工具满足要求、从而  可以计算出该 VBUR 标签。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢