This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:使用 LMR51430替换 TPS563252

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563252, LMR51430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280789/lmr51430-lmr51430-to-replace-tps563252

器件型号:LMR51430
主题中讨论的其他器件:TPS563252

大家好、

Schneider 在 IC 选择中遇到问题、想查询是否可以使用 LMR51430来代替 TPS563252。

此应用用于为射频器件供电、因为射频器件对纹波和响应速度的要求相对较高。

输入10V、输出3.8V、瞬态导致0.1A 到2A、压降不低于3.3V、恢复时间约为4ms

,原因是 LMR51430 DS 并未指示它可以用于射频应用、因此我不确定您能否帮助进行检查?

...

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lilian:

    我认为 LMR51430可以满足客户需求。  他们还可以使用我们的 EVM 进行评估。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    感谢您的答复。

    您能否提供一些仿真结果支持? 或提供 PSPICE 模型?

    谢谢

    利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    目前、我们没有 pspice 模型、客户可以使用 Webench 仿真。 客户可以 自行测试我们的 EVM。 如果您需要我们提供测试方面的帮助、可以向我发送电子邮件(aurora-tie@ti.com)。 我们可以在下周提供测试结果。 谢谢。

    奥罗拉