方框图显示了一个内部斜坡发生器、该发生器为 PWM 比较器反相输入创建了0.8V 至2.8V 锯齿。
包括 PWM 比较器的失调电压和迟滞、COMP 信号的阈值范围是多少?
换句话说、如果我将 RSUM 配置为 VMC 运行并控制 COMP 引脚电压(以控制占空比)、COMP 上的什么电压会产生0%和100%占空比? 这些阈值的容差是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的确认。。。 我想这就是你的意图。
我将不得不在设计审查中证明我的实施是合理的。 公平地说、PWM 斜坡开关电压基于由 REF 电压驱动的分压器、就像执行逐周期峰值电流限制一样?
我的测试(到目前为止仅在一个器件上)指示输出占空比为2.87%(最小值、由于 TMIN)、COMP = 0.8974V、COMP = 1.8358V 时为50.21%、COMP = 2.8373V 时为97.60%(最大值)。
因此该器件的公式为: Comp = 0.838628 + 2.04782 *占空比 --或--
占空比=(COMP - 0.838628)/2.04782
在50.21%处有3.11%的误差
我对我的结果感到满意(关于这一单个部分)、但在我的设计审阅期间、您的回答肯定会有所帮助...
谢谢!
杰夫
您好!
我确实认为比较器上的内部分频器和偏移有助于提升斜坡的精度。 但是、进一步查看数据表后、发现频率振荡器测试规格为 100kHz。 因此、基于这些数字的振荡器斜坡精度约为+/- 8%。 所以这个误差也会受到基准和内部定时元件参数容差的影响。

控制占空比的理想 Comp = 0.8V + 2V*D
控制占空比= 0.8V*0.92 +2*V*1.08*D 的较差情况下 Comp 变化
此致、