This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851-Q1:计时器启动时 RESET 信号将保持多长时间? tRST 是否可配置?

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3851-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282575/tps3851-q1-how-long-the-reset-signal-will-keep-when-timer-is-up-whether-trst-is-configurable

器件型号:TPS3851-Q1

您好、专家:

TPS3851-Q1数据表中提供了说明:计时器溢出时、WDO 将下拉并生成复位信号。

我可以问、复位信号将保留多长时间吗? 以及时间 tRST 是否可配置?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daoyan:

    WDO 是一种开漏低电平有效输出拓扑、具有可配置的 WDO 引脚复位(看门狗超时周期)。 下图中列出了两个可编程超时选项1600ms 和200ms 以及如何实现它们。   有关详细信息、请参阅 TPS3851-Q1数据表中的第6.6节"时序要求"。

      

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的讲解。 还有一些其他问题也需要您的 knid 帮助:

    他们很清楚地知道 TWD、主要是想知道由 WDO 下拉产生的复位信号可以持续多长时间? 它可以通过 tRST 进行配置吗?

    数据表提到过驱时大约为200ms、看门狗超时时是否会保持不变?  

    谢谢、如果有任何问题、请告诉我!

    此致、

    道研

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daoyan:

    是的、对于一个 WDO 复位、此复位将为200ms。

    谢谢。

    约书亚