大家好、
我计划 在用于汽车应用的设计中使用 TPS3840DL16DBVRQ1器件。 目的是监控直流/直流转换器输出电压并充当电源正常电路。
我要监控的电压为6V、当电源电压降至5.5V 以下时、应会发生欠压故障。
我计划使用以下配置中所示的器件

R1为100K、R2为41.2K (这会将电压触发器设置为5.483V)
我的复位输出将连接到具有3.3V 电平的 MCU。
我的问题是、由于我正在使用开漏输出、我可以将复位引脚上的外部上拉电阻连接到3.3V 电源吗? 或者、它是否应连接至 VDD 存在限制?
另外、请查看 我的 TPS3840DL16DBVRQ1设计是否符合我的电源正常要求。
--
提前感谢、
Kiran