This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3760:12.0和12.4伏检测器的正确器件型号

Guru**** 2509675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283402/tps3760-correct-part-numbers-for-12-0-and-12-4-volt-detectors

器件型号:TPS3760

寻找电压检测器、12.0和12.4伏。  在 tps3760中确定正确的器件型号时遇到问题、或者可能我对编号系统不了解。  我可以寻求帮助吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、  

    目前、我们拥有有限的 TPS3760版本。 当前未发布12V 和12.4V 型号。

    如果您的设计能够适应要求、我们还提供了 TPS3760的可调型号。 对于可调型号、您将需要分压器来获得所需的阈值。  

    TPS3760A012DYYR 欠压  检测

    TPS3760E012DYYR 过压检测

    在您的问题中、第三个和第四个 X 将是 A4或 A5、用于您所需的阈值。  

    杰西