This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:它能否实现100%占空比?

Guru**** 2538240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278322/lmg2100r044-can-it-achieve-100-duty-cycle

器件型号:LMG2100R044

大家好、  

只是想检查它是否可以实现100%占空比。  

因为它具有使用自举电容器驱动高侧 FET。 LSFET 是否需要导通才能为 Cboot 充电(HS 关断)、或者内部是否存在另一个 FET 来为 HS FET 能够以100%占空比导通的自举充电?  

BTW、集成驱动器是否具有米勒钳位电路? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    低侧 FET 将需要导通、以便自举电容时间充电、因此高侧 FET 将需要在一小段时间内关断。 我已经联系我们的系统工程师、以更好地了解驱动器设置以及它是否利用米勒钳位电路。 我将在他们告诉我后在这里作出回应。

    此致!

    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    我对上述答复有一项更正。 您可以 将隔离式偏置电源连接到 HB 和 HS 引脚、以便为 LMG2100中的高侧器件使用隔离式偏置电源、从而为高侧器件实现100%占空比。

    要回答第二个问题、集成式驱动器没有米勒钳位电路。  

    此致!

    K·沃尔夫