This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-DEVICE-FW:静止状态下的电池平衡测试

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281111/bq78350-device-fw-cell-balancing-at-rest-test

器件型号:BQ78350-DEVICE-FW

您好!

在使用 BQ78350-R3 FW 测试静态电芯平衡时、我有一些问题

"我无法成功测试"静止时电池平衡"功能。"

"经过调查后、我发现电量监测计可能没有连续进入'rest'模式。"

"我目前对'静止状态'的理解是 GaugingStatus 中的第8位、标记为'rest'。"

"我的理解是、当没有充电或放电电流时、电量监测计进入'REST'状态。"

'但是、即使经过长时间没有任何充电或放电电流、'REST'位也没有被监测计设置为'1'。'

"以下是我的一些设置。"

"请向我提供一些建议、以帮助我验证此功能。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    进入 RELAX 模式时、电芯平衡将启动、这意味着 Current 低于 Quit Current 的时长达到所需的延迟时间(Dsg 或 Chg Relax Time)

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    进入"Relaxe"时、REST 标志是否会从0变为1?

    我的当前读数为0、但 REST 标志保持为0并且不会变为1。

    以下是用于比较的设置。 请帮助确定我的错误位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Wyatt 不在办公室。 他明天会回来的。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REST 位不会指示与 RELAX 状态相同的状态、而是当电压稳定且处于 RELAX 状态时。 断开状态是指电流低于 Quit Current 时。

    此致、

    怀亚特·凯勒