This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:BQ7790512上的 LD 引脚-未使用的负载移除检测

Guru**** 2520460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284091/bq77905-ld-pin-on-bq7790512---unused-load-removal-detection

器件型号:BQ77905

大家好!

我计划将 BQ7790512用于三节电池配置。 我不想使用负载检测功能、因为电池和 IC 都将位于外壳中、而是依赖于延迟。 在数据表中、BQ7790512应处理负载移除和延迟:

有什么不清楚的地方是、我是否需要将 LD 引脚直接连接到 PACK-或 GND (AVSS)?

此致、

阿尔贝托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    将 LD 引脚连接到 AVSS。

    此致!

    安德里亚