This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581:电路检查请求

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283241/lm51581-circuit-check-request

器件型号:LM51581
主题中讨论的其他器件:LM5158

您好!

可以帮助我们检查是否需要修改此原理图? 或者有任何风险和问题、感谢您的支持并向您学习。

输入电压40V~54V、输出电压= 54V/0.42A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请使用 LM5158《升压稳压器设计快速入门计算器》(www.ti.com/.../SNVR511)选择组件。

    D37的用途是什么?

    R51的额定电压高于50V、可以将其拆分为2个电阻器。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我来问问客户、

    D37_TVS 的用途。  我认为它可以用于钳制输入和输出电压?

    OK~R51、我们将注意 R51的额定电压。 感谢您的帮助和支持。