This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160-Q1:TINA-TI 的仿真模型

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LMR38020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283510/lm5160-q1-the-simulation-model-of-tina-ti

器件型号:LM5160-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5160LMR38020

我从 LM5160产品网页下载了 TINA 的电路示例。

我想问一下、在电路图中、"Lmag"是指 Lpri。

我是否还需要指定次级侧的电感值?

此外、我想确认数据表中提到的"RippleConfigurations "是否有助于改善电感器纹波电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Lmag 是 磁化电感、初级电感等于漏电感加上激励电感的电感。 您无需指定次级电感。  但您需要指定匝数比。

    "纹波配置"可以改善输出电压的纹波。 在本例中、您可以选择 ESR 较小的输出电容器。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    谢谢。

    LM5160能否同时控制多个变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以。   Fly-Buck 电路可执行隔离式多相输出。  有关详细信息、请参阅以下。 此外、对于您的应用、我认为我们的新产品 LMR38020也非常合适。 采用新技术、性能更好。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../tidu478.pdf

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    英文版本:

    我知道 Fly-Buck 可以生成多个电源输出、但我想知道的是它是否能够同时控制多个变压器、就像这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、您可以使用多个变压器进行仿真。  但 我以前没有使用 TINA 进行相应的仿真、仅使用 Simplis 进行。 或许你可以试试。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    谢谢。 我已将模型下载到 Simplis 中进行仿真、但遇到错误消息、无法进行仿真。 您是否有正确的模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    我只有 Simplis 仿真的简单版本。 我可以把它发送给您。 您可以提供您的电子邮件地址吗? 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    我发送一个朋友请求给你,你可以看到我的电子邮件地址,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    我已经通过电子邮件发送给您。 我将关闭该主题。 谢谢。

    奥罗拉