This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关选择 LED 驱动器 IC 的帮助

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM36010, TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282643/help-with-select-led-driver-ic

主题中讨论的其他器件:LM36010TPS61500

您好、TI 专家!

今天、我将 TPS63802DLAR 用作恒流 LED 驱动器、

我在 LED 断开连接时遇到一些烧坏 TPS 驱动器的问题。

我想开始新的设计、并寻找更好的驱动器选项、

输入电压:单节电池18650 2.8V - 4.2V。

PWM 调光。

开环保护。

我被多种选择淹没了

此致、

K·梅蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘了 LED 是3.2V 1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kfir:

    请问您是否只需要两个 LED 以及这两个 LED 是否可以串联?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅1个 LED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kfir:

    您可以考虑 LM36010。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中显示仅376mA 作为手电筒、我需要1A 作为恒定电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kfir:

    好的、下面我内部检查一下是否有合适的解决方案。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kfir:

    请参阅 TPS61500。

    Br

    帕特里克