This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV431A:交流电压检测电路上的迟滞

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282409/lmv431a-hysteresis-on-ac-voltage-detection-circuit

器件型号:LMV431A
主题中讨论的其他器件:LMV431

您好!

我们尝试使用 LMV431创建交流电压检测电路、但 在 PSPICE 仿真中看到了相当大的迟滞。   

  • 我们 希望看到、当蓝色迹线达到大约120V 时、红色迹线变为低电平。  
  • 然后、当采样电压小于120V 左右时、它应该恢复到高电平。  
  • 但在仿真中、 当采样信号约为60V 时、红色迹线恢复为高电平。  
  • 理想情况下、如果使用蓝色激励波形、我应该只会看到一个从高到低到高的转换。

您能帮助我们了解一下这个行为吗?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、

    我们的应用团队正在研究此次调查、并将在明天晚些时候提供更新。 感谢您的耐心。

    谢谢。

    伊萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:  

    我仍在查询这个问题。  我将在星期二提供一些更新。  

    此致、

    A·西拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:  

    您能告诉我它们的输入和频率是多少吗?  您是否还可以共享 PSpice 文件?  

    此致、

    A·西拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入频率为60Hz、120Vac。

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您分享输入。 我将进行模拟、并与您联系。 我想我们可以关闭这个话题、因为我们已经在继续对话、发送电子邮件。  

    此致、

    A·西拉