This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:UCC28063应用问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283626/ucc28063-ucc28063-application-problems

器件型号:UCC28063

大家好、TI 团队:
1、图中黄色是 UC28063驱动、蓝色是电感输入电压、绿色是 MOS 电流、紫色是输入电压。 两个图是波形中不同的位置。 可以看出、导通时间差异很大。 我需要参考的是驱动开通时间的控制逻辑。 如果光管开始具有大占空比、则光管不安全。 您可以看到电流非常高。
2、在轻载模式下,规格表示 GDA 通道将关闭,只有 GDB 能正常工作,以达到轻载效率; 但根据用户反馈、一些芯片 GDA 通道正常工作、GDB 通道关闭、这影响了功能实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经被蒙蔽了眼、有区分颜色的问题。  您能告诉我波形是什么通道吗?  更好的做法是、您可以标记示波器图。

    您是否有一个我也可以审阅的原理图?

    此致、