This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750-01:USB-PD-CHG-EVM 未按预期供电。

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25750, TPS54531, BQ25731, BQ25756, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278134/usb-pd-chg-evm-01-tps25750-not-sourcing-as-expected

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件:TPS25750、BQ25792 TPS54531BQ25731、BQ25756TPS25750EVM、BQ25798

您好!

我对 TPS25750芯片遇到一些障碍、希望确认我看到的行为符合预期。

我们使用此芯片的目标是创建一个仅通过 USB C 连接的移动电源器件、该器件具有首选电源角色、并且两个方向的最小功率分布为60W。 IE IT 必须支持5V/3A 到20V/3A 之间的所有标准配置文件(理想值也为100W)

  1. 我已经尝试通过以下发现在 USB-PD-CHG-EVM -01上加载许多配置:灌入曲线一直到100W 的工作功率、而该芯片支持的唯一供电曲线是5V/3A。 这是预期结果吗?
  2. 当从 USB-PD-CHG-EVM 至01提供5V/3A 电源时、我本来希望 TPS25750芯片从 BQ25792请求5V 电压、但它似乎会使用同样在电路板上的专用5V 降压/升压转换器。 是否可以通过任何方法配置 TPS25750、以便从 BQ25792而不是板载 TPS54531D 请求5V 电压? 这两个芯片的拥有似乎过多。
  3. 进一步深入探究此芯片的文档可知、TPS25750D 具有一个"集成式28V、7A、16-mΩ 双向负载开关"、但在其余文档中、似乎并不认为它实际上能够是"双向"的。 数据表第47页的表9-6中指出、在有源拉电流模式下、PP_5V 电源路径是唯一一个被启用的路径。 除非您像在 USB-PD-CHG-EVM -01中使用 TPS54531那样绕过芯片、否则这似乎会将该器件的供电能力限制在最大5V。 您能确认这是对吗? 对于 TPS25750S 和 D 型号、该限制是否会存在?


  4. 我一直在浏览论坛帖子和文档以使用 USB-PD-CHG-EVM 至01 作为更高功率的电源运行、并通过此论坛帖子: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245968/usb-pd-chg-evm-01-connection-failure-with-tps25750evm。 其中提到了应在今年第三季度推出的一款新芯片。 这款芯片目前的状态是什么?
  5. 对于可提供高达60W 拉电流和灌电流(理想情况下支持100W)的电池组、TI 建议的架构是什么?

谢谢。

纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    1.) 您如何加载配置? 您是否正在使用我们的 Web GUI (v7.0.4)? 请发送您的项目配置文件(用于 Web GUI 的.json)给我、以便我进行查看。

    2.) 当从 TPS25750D 供电时、5V 合约将始终通过 PP5V 和 TPS54531D 路径供电。 这是内部功能所必需的。 任何大于5V 的 PD 供电合约都将通过 PPHV 和 BQ25792路径提供。

    3.) TPS25750D 能够通过 PPHV 路径供电。 PPHV 路径实际上是双向的。 我不知道这张桌子,但我现在会无视它。 TPS25750D 和 TPS25750S 的区别在于 D 型号具有两条内部路径、而 S 型号具有一条内部 PP5V 路径和一条外部 PP_EXT (双向)路径。

    4.) 其他 E2E 主题中提到的新芯片仍定于今年年底发布、可能是在11月左右。

    5.) 由于电路板上的 BQ 器件、USB PD CHG EVM 限制为提供45W 功率。 如果您希望获得100W 的功率、我建议将 TPS25750与 BQ25731搭配使用、或者等待新芯片将新芯片与 BQ25756搭配使用。 这两个 BQ 器件都可提供100W 功率、但请注意、BQ25756不能与 TPS25750配对。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、我已经在此帖子中提供了您应该需要的所有数据:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266314/usb-pd-chg-evm-01-preferred-power-role-power-source-unexpected-behavior/4844071#4844071

    有关测试设置、请参阅我在9月7日发送的消息。

    请参阅我9月14日发送的消息、了解显示27W 无法正常工作的测试数据。 请忽略 ASUS 监护仪坞站数据。 这似乎是一个特殊的情况。 还不清楚为什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4.) 其他 E2E 主题中提及的新芯片仍定于今年年底发布、可能在11月左右发布。

    这款新器件的规格是什么、其发布是否可能会出现延迟? 出于规划目的、我想知道。

    5. 由于电路板上的 BQ 器件、USB PD CHG EVM 限制为提供45W 功率。 如果您希望获得100W 的功率、我建议将 TPS25750与 BQ25731搭配使用、或者等待新芯片将新芯片与 BQ25756搭配使用。 这两个 BQ 器件均可提供100W 功率、但请注意、BQ25756无法与 TPS25750配对。

    您能否告诉我如何配置 USB PD CHG EVM 以提供45W 的功率? 我的要求包括:

    • 2s 电池
    • 针对拉电流和灌电流的高达15V/3A 的标准功率分布
    • 首选电源角色来源

    是否可以将 TPS25750配置为通过 PPHV 而不是 PP5V 提供5V 电压? 当 BQ25792能够降压到5V 时、让 PP5V 和 PPHV 由电池上的不同 IC 进行驱动似乎是多余的。

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以将 TPS25750配置为通过 PPHV 而不是 PP5V 提供5V 配置文件? 当 BQ25792能够降压到5V 时、由不同的 IC 通过电池驱动 PP5V 和 PPHV 似乎是多余的。[/报价]

    进一步查看数据表后、我确实看到内部 CCY 线路逻辑需要5V 电源。 这是需要额外5V 电源芯片的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    5V 拉电流 PDO 必须通过 PP5V。 这对于内部电路而言是必需的、例如 CC 线路逻辑和内部栅极驱动器。 PP5V 路径比 PPHV 更快、也促成了5V 电压必须通过 PP5V 的原因、从而确保某些内部元件的时序。 目前、TPS25750不支持通过 PPHV 提供5V PD 合约。 BQ25792可能能够降压至5V、但我们的 PD 控制器目前不支持从 BQ 器件提供5V 电压。 这是器件的一个限制、在我提到的新芯片的未来更新中可能会解决这个问题。  

    我无法与您分享该新器件的规格、因为该器件仍处于未发布状态。 然而,我们确实预计它不会在11月底之前发布。

    让我来看看您在另一个线程中发送的 json 项目文件、并检查您的配置是否适用于提供45W 功率。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很有道理、感谢您的详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很有道理、感谢您的详细说明。 我将在本次聊天中附加一个配置、以便说明问题。 请忽略链接帖子中的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当前使用的配置文件为: e2e.ti.com/.../7245.config.zip

    当尝试提供任何高于5V 的电压时、此配置文件失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过上述配置、所有灌电流配置文件似乎都可以正常工作、但当提供大于5V (9V 及以上)的电压时、由于某种原因、总线似乎会反复复位、因为连接到像素3a、ASUS 笔记本电脑和 Lenovo 笔记本电脑。 我想知道这是不是因为 PP5V 线沿着 PPHV 线、尝试增加到9V、如下图所示:

    这看起来不像正常的行为。

    以下是上述像素3a 拉电流测试的数据: e2e.ti.com/.../Pixel-3a-9V-failed-negotiation.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    我看了一下您提到的另一条线程。 在初始扫描时、您的项目 config json 对我来说看起来不错。

    您在本主题中提到了电池尺寸和5A 的最大输出。 您能否确认电池的电压是多少以及它可以提供的最大电流?

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前连接到它的电池是一个电压范围为~7-8V 的2S 电池组。 此电池组用于测试目的、可提供短时间的5A 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    如何探测 CHG EVM 上的 PP5V? 我很好奇、因为我们的 CHG EVM 上没有 PP5V 的测试点。

    如果 PP5V 像示波器捕获上一样、在30ms 内上升到9V、这可能会损坏该路径、我们可能会采取某种程度的关断。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我正在从下面所示电容器的 PP5V 侧探测:

    我同意、它可能会损坏、并且可能会重启芯片、但为什么会这样? 我没有对 PCB 做任何更改。 它看起来可能是软件错误。

    当我使用5V 供电首选电源角色重新加载 EEPROM 时、一切都正常。 拉电流和灌电流。


    您能否确认此芯片(TPS25750)支持9V 和更高电压配置文件进行供电?

    谢谢。

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    您的 CHG EVM 可能存在问题。 对我来说、这不像软件错误、否则我们会在其他 CHG EVM 中看到它。 这可能是硬件问题。

    TPS25750能够支持高达100W (20V 5A)的拉电流 PDO、并通过 PPHV 提供超过5V 的拉电流。 但是、PD 在这里仅用作栅极、而 BQ 电池充电器器件负责电池的所有供电工作。 PD 控制器只需协商 PD 合约、 在某些条件下启用/禁用电源路径、并对 BQ 部分进行编程。 请确保您的 BQ 充电电压和充电电流足以满足您所需的拉电流 PDO。 例如、如果您的充电电压设置为8.4V 且充电电流设置为2A、则无论您在 PD 寄存器中配置了什么拉电流 PDO、BQ 器件都只能从电池提供16.8W 的功率。

    为确保 BQ 器件提供适当的电源、您可以探测 BQ 器件的 SYS 输出。 您可以通过 J1或其他外露引脚(例如电容器 C17)对其进行探测。 如果在 PD 关闭时 BQ 器件提供9V 电压、则这是 PD 问题。 如果 BQ 器件在9V 电压下关闭、则可能是 BQ 器件问题。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    电池的充电速度和放电速度之间的差异很大。 以相同的要求将这两者联系在一起是没有意义的。

    因此、我对系统工作原理的初始假设如下:

    • 充电功率由 Application Customization Tool 中的设置10和11定义、对电池可输出的功率没有直接(与功率相关)影响。
    • 放电功率由 Application Customization Tool 中的设置2定义、不受电池充电限制的影响、而应遵守其在设计期间自行确定的电池组的放电电流限制。

    此外、通读文档并观察 I2C 上 TPS25750和 BQ25792之间的交互时、我发现:

    • BQ 芯片具有两个用于充电和放电电流限制的独立寄存器。 REG03_REG0D_IOTG_REGURATION 和 Charge_Current_Limit。
    • 系统 POR 之后、TPS 芯片将以下 I2C 消息发送至 BQ"0x03 00 C8"、后者将2A 的值写入 BQ 充电电流限制寄存器。
    • 一旦与器件建立连接并接受9V 合约、就会向 BQ 芯片发送消息"0x0D 4B"。 这会将3A 写入 REG0D_IOTG_REGURATION 寄存器。

    基于以上所述、我认为这项陈述不正确:

    例如,如果您的充电电压设置为8.4V 且充电电流设置为2A,则无论您在 PD 寄存器中配置了什么供电 PDO,BQ 部件都只能从电池提供16.8W 的功率。

    需要添加的另一点是、当我将5V3A 首选电源角色源极配置加载到 USB-PD-CHG-EVM -01、充电电流为1A 时、CHG-EVM 仍然能够提供5V3A、尽管根据上述示例、它应该只能输出~8W。 我理解这使用了不同的电源路径、但如果您建议的逻辑成立、则两个电源路径的电流均为1A (~8W、具体取决于电池电压)。

    我还尝试了将电池充电电流增加到5A。 哪种逻辑表明系统可以输出~40W、但仍然无法协商9V3A。

    是否有在终端上设置简单测试所需的硬件? 如果将8V/5A 电源插入 USB-PD-CHG-EMV 01的电池端口、将充电电压设置为8V (首选电源角色源)和9V/3A 供电曲线、我想您会发现与我相同的结果。 这还有助于确认我的电路板是否损坏。

    如果您无法在您的终端进行测试、我们是否可以拨打电话以澄清情况? 如果不是、我将不得不探索其他解决方案。

    谢谢。

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    当时我利用我对 BQ 器件的理解提出了一项建议。 我不在 BQ 团队、因此我对它不是很熟悉。 如果您对 BQ 器件有疑问、请通过 BMS-BCP 团队打开 E2E 主题。  

    我需要测试硬件、但8V/5A 电源可能与2S 电池具有不同的行为。 但我可以使用该装置进行测试、并告知您结果。

    最终、我无法控制您是否要探索其他解决方案。 当然、我们希望解决您看到的问题。 我将在获得测试结果时提供更新。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 Alex:

    我对这种架构以及到目前为止从 TI 获得的支持感到非常沮丧。 我一直在尝试让 TPS25750EVM 和 USB-PD-CHG-EVM 至01在各种 e2e 帖子中工作一个多月。

    在这些帖子中、我收集了许多数据集来解决各种问题、但没有取得任何进展。 在我看来、这种架构似乎并不像广告中说的那样有效。

    也许我有一个板是坏的,但我没有办法检查这一点。

    此致、

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    我理解你的沮丧,但我们正在努力解决这个问题。  

    该架构在大部分情况下都是有效的、并且一定要适用于大于5V 的供电。

    我今天使用您确切的配置 json 文件(具有45W 拉电流能力)测试了 USB PD CHG EVM 的拉电流能力。 通过将配置为向 CHG EVM 的 BAT 连接提供8V 2A 的电源连接、我可以在 PP5V 上提供5V 合约、在 PPHV 上提供9V 合约、在 PPHV 上提供15V 合约、而不会出现任何问题。 我还在您确切的位置探测了 PP5V 信号(C27)、并在协商9V 电源合约时看到它保持在5V。 我已将我的捕获添加到该帖子中。 请记住、我使用的工具(Saleae)的电压限制为10V。

    但是、当我使用不同的电源、同样是8V 2A 时、在获取9V 合约方面确实存在问题。 有了该电源、PD 会在协商9V 合约后复位、而不发送 PS_RDY。 甚至那时、我都没有看到 PP5V 上升到9V。

    从我今天的测试来看、似乎 CHG EVM 的供电行为可能取决于 BQ 器件的电池电源。 测试时、CHG EVM 已将跳线设置为2S 电池(已填充 JP1和 JP2跳线)。  

    我认为您无法从 CHG EVM 获取大于5V 的电压可能是2个原因:

    1. 您使用的电池无法提供适当的电源或无法与 CHG EVM 正常配合使用。 您是否尝试过使用电源来模拟来自电池的功率? 或者您是否尝试过使用其他电池? 如果您尚未尝试、我建议您尝试一下。
    2. 您拥有的 CHG EVM 损坏。 我没有看到 C27处的 PP5V 使用 PPHV 升至9V。 您应该不会看到该消息。 如果发生这种情况、PD 控制器可能会因过压而复位。 如果是这种情况、我建议尝试不同的 CHG EVM 器件、或订购另一个。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢你的评分 我真的很感激这个例子。

    您使用的电池未提供适当的电源或无法与 CHG EVM 正常运行。 您是否尝试过使用电源来模拟来自电池的功率? 或者您是否尝试过使用其他电池? 如果您没有,我建议尝试。

    我已经尝试过,并只是再次尝试,一个电源代替电池。 电源连接到 J2并提供8.4V/2A。 加载的配置是我10月10日与您分享的配置。 该配置不起作用。

    有关此设置的注意事项:

    • 在瞬态期间、PSU 电压下降了400mV、因为 PPHV 上升到9V (此在 J2上测得)。
    • 在 C27处测得的 PP5V 仍然随 PPHV 升高。

    您选择的 JP1和 JP2让我感到困惑、当您查看 BQ25792时、应该只选择其中一个跳线以实现正确的电池配置选择。

    综上所述、我们的 USB-PD-CHG-EVM 至01上的芯片似乎有某种损坏。

     

     

    我还有一个 TPS25750EVM、我无法获取该 EVM 的电源。 其行为基本相同、但 PP5V 不遵循 PPHV。 我知道此 EVM 需要修改才能流入电池组、但如何才能使该 EVM 提供超过5V 的电压?  

    目前我使用的 TPS25750EVM 采用以下配置:

    谢谢。

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    抱歉、我是说在我的测试过程中填充了 JP4和 JP1。 不过、您所拥有的 CHG EVM 电路板似乎坏了。 PP5V 不应随 PPHV 升高。 这将导致 OVP 和 RESET。

    TPS25750的 Web GUI 似乎存在一些问题、导致工程无法提供大于5V 的电压。 我也不知道该怎么说。  我已附加了一个二进制文件、我创建并验证了该文件用于在 TPS25750EVM 上提供>5V 电压。 请尝试此二进制文件。 您仍然可以使用 Web GUI 来刷写二进制文件(从二进制文件刷写选项)。 这仅适用于 TPS25750EVM、不适用于 USB PD CHG EVM。

    e2e.ti.com/.../TPS25750_5F00_EVM_5F00_Source_5F00_Sink.bin

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    此二进制文件成功了!

    我希望该错误能在何时修复?

    BQ25731和 BQ25792配置是否都存在此错误?

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以给我发送具有相同配置的 BQ25792二进制文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    我可以使用 BQ25792为您获取二进制文件。 BQ25792配置可能不存在该错误、让我来检查一下。 您是否计划将其与 CHG EVM 配合使用? 请记住、您为 CHG EVM 使用的项目配置在我这边工作、但是在您这边失败了。 所以我仍然认为您的 CHG EVM 硬件不好(PP5V 升高、PPHV 降低)。

    我们实际上并不知道这个错误、因此我们现在将努力解决它。 当 TPS25750 EVM 从另一个 BQ 器件移到 BQ25731器件时、似乎有些预设字段没有更新。  

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Morning Alex:

    我可以用 BQ25792获得二进制文件。 BQ25792配置可能不存在该错误、让我来检查一下。 您是否计划将其与 CHG EVM 配合使用? 请记住、您为 CHG EVM 使用的项目配置在我这边工作、但是在您这边失败了。 所以我仍然认为您的 CHG EVM 硬件很糟糕(PP5V 正在上升、PPHV)。[/报价]

    我们正在计划在我们的应用中使用 BQ25792。  我知道我们遇到的 CHG-EVM 可能有某种损坏方式、但我不确定它损坏了多长时间。 我只能说 CHG-EVM 对我来说从来都不起作用、它始终具有与 TPS25750EVM 相同的症状、您现在可以使用提供的二进制文件进行修复。

     

     

    我们实际上不知道这个错误,因此我们现在就要解决了。 当 TPS25750 EVM 从另一个 BQ 器件移到 BQ25731器件时、似乎有些预设字段没有更新。  [/报价]

    我们期待着解决问题。 目前、是否可以向您申请二进制文件?

    纳特

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    我要为 CHG EVM 附加一个二进制文件、该二进制文件已经过测试并确认用于提供大于5V 的电压。 CHG EVM 使用 BQ25792、因此这个二进制文件包含 BQ25792特定配置。 除此之外、此二进制文件的配置与我为 TPS25750EVM 发送的上一个二进制文件相同。

    e2e.ti.com/.../BQ25792_5F00_CHG_5F00_EVM_5F00_Source_5F00_Sink.bin

    虽然 TPS25750 Web GUI 不适用于具有 BQ25731的新 EVM 配置、但您可以向 TI 申请 BQ25731设置的二进制文件。 但是、正如我的测试所确认的、网络 GUI 在 CHG EVM 中正常工作。 除非发现其他问题、否则应从 Web GUI 中获取有关 CHG EVM 或 BQ25792设置的更多二进制文件。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我刚刚收到 USB-PD-CHG-EVM 至01、问题与 Nate 相同。  我发现、原始 EEPROM 映像在采购电压大于5V 时工作正常。  但我使用 GUI 创建的任何图像都不能获得>5V 的输出电压。  您能向我指出一个可为该电路板创建合适二进制图像的 GUI 吗?  我的最终设计将使用 TPS25750和 BQ25798、务必使 EVM 正常工作、以便我确认它提供了我需要的 USB Type C CC 功能。  如果 你可以从我的 json 创建一个容器,这样我就可以测试功能,这将是很棒的!

    感谢您的帮助。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    版本7.0.4 Web GUI 可用于 USB PD CHG EVM 项目。 GUI 如下所示:

    https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/TPS25750_Application_Customization_Tool ver2/7.0.4/

    下面是一个 USB PD CHG EVM Web GUI json 文件、我已确认在使用我的 USB PD CHG EVM。 遗憾的是、我们不支持为 USB PD CHG EVM 工程生成二进制文件、因为 GUI 适用于该应用程序。 GUI 可用于生成二进制文件。 如果你想使用我已经在上面的这个线程中提供的一次性二进制文件、你可以这样做。

    e2e.ti.com/.../USB_5F00_PD_5F00_CHG_5F00_EVM_5F00_Source_5F00_Sink.json

    由于该主题已解决、并且是由其他作者创建的、因此请创建新主题以解答其他问题。

    此致!

    亚历克斯