Other Parts Discussed in Thread: LMS3635-Q1, LM1084
主题中讨论的其他器件:LMS3635-Q1、 LM1084
您好!
我将 TPS7A5701芯片与 LMS3635-Q1直流/直流转换器兼容。 主要思路是创建具有纯净输出的电压跟随器。
问题是、我在负载下看到频率为 LMS3635的正弦波。 无需加载即可获得良好的结果(至少低于示波器的分辨率)
在该图片中、您可以看到1A 电阻负载下的输出曲线。 负载越大、正弦噪声就越大。

我已经尝试过的操作:
1.使用外部/内部偏置
2.添加/更改附加输出电容器的类型
3.在 REF 中移除并添加0.1uF 电容器
4.将接地感应(Rsense GND)连接移到电路板外只会使信号变得更好一些。

R2现在为39k。 我比直流/直流高4.9V。
该板是4层1.0mm 板。




我还有几乎相同的板、采用 LMS3635和 LM1084、一切正常。 有什么建议吗?
PS 我知道我违反了一些 PCB 设计注意事项、但我怀疑这可能会导致此类性能问题。
我注意到在您的布局中、网通过一条相当长的迹线连接了接头。
Sns 和 ref 引脚对噪声耦合很敏感、不过走线充当天线