This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我正在为高亮度 LED 显示屏设计电源系统。
我的要求是 3.5V 40A、这与 LM25149适合双相电感、
但在数据表中、这些示例让我很担心、始终显示20A 输出、即使对于双相设计也是如此(该元件应能够单独处理30A)
您对此类设计有任何建议吗?
详细要求:
->被动冷却(散热器正常)
->至少30A 持续负载,处理40A 持续几秒
-> 输入电压: 从12到20-25V
-> 有源 EMI 滤波是一项优点、但不是一项要求
谢谢!
纳尔科
您好、Nalco、
是的、我认为 LM25149或 LM25148可以在该应用中使用。
数据表显示了一个不带冷却功能的示例、这就是通常将每相电流限制为10A 的原因。
在10A 以上、MOSFET 和电感器会变得很热、热性能会是一个重要 问题。
30A 电流对于每相15A 电流的双相应是可行的、尤其是在有散热器的情况下。 如果40A 是一个应该是可以的瞬态。
您可以使用用于单相的快速入门计算器进行15A 设计、然后将其结合到双相中。
如果您还有其他问题、请告诉我、
-奥兰多