This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:TS1温度具有有关±3 ℃ 误差的温度

Guru**** 2549250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282668/bq28z610-ts1-mearsure-the-temperture-have-about-3-error

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尊敬的专家

我们使用10K NTC ,并启用内部和外部温度测量。

1.您能否帮助您了解大约什么是内部温度误差值,客户测试它将在 Ambiente 环境中漂移±3 ℃,它是否正常?

2.如果不正态,你可以 hlep 给一些甲杆来校准吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们已收到您的问题。 请预计  答案最多延迟2个工作日。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中规定的规格应为最大漂移。  

    他们是否尝试过使用 BQStudio 校准器件?  



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jose

    您能告诉我 两个温度数据读数之间的最大偏差,客户测试它可能是±3℃ 在25℃ 环境温度.

    客户已使用 bqstudio 进行校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    我做了一个快速测试、结果显示 ±3℃ 在室温下的偏差没有出现。 请参见随附的。  e2e.ti.com/.../internalTemp_5F00_deviation_5F00_no_5F00_calibration.xlsx

    我的测试条件是器件处于静止状态(不充电/放电)。 充电或放电时、温度会发生变化。  您的客户的测试条件是什么。 是否每个器件都发生这种情况?

    此致、
    何塞·库索