This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994QFNEVM:TPS65994器件不响应应用程序自定义工具

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280259/tps65994qfnevm-tps65994-device-does-not-respond-on-the-application-customization-tool

器件型号:TPS65994QFNEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65994TPS65987D

您好!  

我在我们的硬件平台中将 TPS65994器件用于 USB 子系统。 使用自定义工具或 Aardvark 时、该器件似乎未显示在 I2C 地址上。 正在寻求相关帮助。

电源轨连接到此芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viswajit,

     在使用 Aardvark 进行编程之前、您在扫描时看到过 I2C 地址吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、即使在直接连接后、Aardvark 或 TI 定制工具也永远不会找到任何 I2C 地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有 EEPROM 吗? 您可以私下共享原理图吗? 没关系、我想您正在使用我们的 EVM。 下面是一些有关 GUI 的视频、可以为您提供帮助。

    https://www.ti.com/video/series/how-to-evaluate-and-configure-our-usb-type-c-pd-controllers.html 

    请确保注意电路板上的 IC 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在电路板上找到 IC 的修订版本? 我无法读取标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aria:

    应该有一个顶部标记。 如下所示:
    TPS65987D
    DH

    您可以在下图中看到:

    如果这是本主题的参考、则表示您正在使用 TPS65994 (AD)、您可以在通过电子邮件共享的原理图中看到它。 我想我也是通过 FAE 的电子邮件里回答过这个问题的。 如果这与该线程/设计无关、如果您还有其他问题、可能需要创建新线程。

    由于原始问题(TPS65994器件在应用程序自定义工具上无响应)已离线/通过电子邮件修复、因此我暂时关闭该主题。

    谢谢。
    字段