This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq25040:是否符合 IEC 62368-1的附录 G.9?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283759/bq25040-is-compliant-to-annex-g-9-of-iec-62368-1

器件型号:bq25040

附件 B.4.1 IEC 62368-1摘录:

"除了符合 CLOUSE G.9标准的集成电路限流器外、通过将任意两条引线短路和一次一条组件引线开路来模拟元件故障"

根据标准、我还应将 BQ25040的引脚1和10短路、然后将 Vin 直接连接到电池 、但它符合 IEC 62368-1的附录 G.9要求。
因此、我想问 BQ25040是否根据本附件获得了 CB 认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ25040尚未通过 IEC 62368-1附件 G.9认证。   

    我们还有其他已通过测试和认证的器件、但不包括 BQ25040。