This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:输出与降压转换器中的输入相同

Guru**** 2381970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284113/lmr33620-output-is-the-same-as-input-in-the-buck-converter

器件型号:LMR33620

你好,你好!

我正在使用降压转换器 LMR33620CQ5RNXTQ1为我的项目将12V 转换为5V、

但是、输出始终等于输入。

我已按照数据表中推荐的原理图和布局设计。

此组件是否存在任何问题? 或者、我还需要包含哪些其他内容吗?

谢谢你。

数据表参考:

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 NC 引脚连接到 GND 或使其悬空。 请重试。 谢谢。

    奥罗拉