This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:轻负载下的输入电流波形

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283738/ucc28180-input-current-waveform-at-light-load

器件型号:UCC28180

大家好!

我对 UCC28180有疑问。

客户正在使用 EVM 进行评估。 输入电流波形在轻负载条件下具有失真和噪声。
这个波形是否正确?
是否有方法可以消除失真?

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata-San、  

    感谢您关于 UCC28180 EVM 的问题。  

    我能够在我们的实验室中找到一个 EVM、并花了一个小时的时间对其进行实验。  我获得了如上所示的类似波形、但并不完全相同。

    但我确实确认、在线路的特定相位角处交流输入电流中存在谐振、并且这些谐振点会随着负载和电压的变化而变化。   
    EVM 上的谐振频率约为13.7kHz。   

    当电感器电流不连续时(DCM =不连续导通模式)、会在某些工作点发生谐振。  
    在 CCM (连续导通模式)期间不会发生这种情况。   

    DCM 期间、电流环路的相补角很低。  EVM 上的 ICOMP 电容器为2700pF。  当我并联另一个2200pF 电容器(从 ICOMP 到 GND)时、电流的谐振振铃幅度降低到1/2左右、但并没有完全消失。   
    可能更大的电容 可以进一步减小振幅、但 ICOMP 上的电容过大可能影响 iTHD 和输入 电流的相移(使其变得更糟)。   

    我建议使用值更高的升压电感并增加 ICOMP 电容、以最大程度地减少该问题。  在所有重要线路和负载下测试 PFC (iTHD 和 PF)的性能、以验证其是否符合标准。
    我认为这有助于减少谐振、但我认为它不能完全消除、因为电感器始终会在一些线路和负载点以 DCM 模式运行。

    此致、
    乌尔里希