This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180:12V 输入电压时的电源不稳定问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283555/lm25180-power-supply-unstable-issue-when-12v-input

器件型号:LM25180

您好! 使用 LM25180芯片时、输入电压为12v 时输出不稳定、当负载高于100mA 时无法达到目标输出电压(5V)。 当输入电压增加到24V 时、输出基本上是稳定的。 SW 引脚波形首先在 BCM 模式下输出约2ms、在电压达到约两倍 VIN 后不输出、然后在大约5ms 的周期内循环。 原理图如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与器件数据表第9.2.1节中显示的类似设计相比、您的输出电容看起来较低。 对于5V、1A 转换器、建议使用100uF。 变压器选型也与数据表中的建议值相差甚远。 此外、潜在的较大漏电感会对 PSR 反激式转换器的性能产生负面影响。 我会通过在5Vout EVM 上评估器件来验证这一点: https://www.ti.com/tool/LM5180EVM-S05

    除了输出电容和变压器选择之外、EVM 与您的设计相同。  

    此致、

    岭