This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:睡眠模式和放大器之间的差异;BQ76952中的正常模式

Guru**** 2610105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280147/bq76952-difference-between-sleep-mode-normal-mode-in-bq76952

器件型号:BQ76952

您好、先生!

我想知道、AFE 在睡眠模式与 正常模式下的主要功能差异是什么。

 或  

AFE 在睡眠  模式下不执行与正常(WAKE)模式下执行的任务是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshit:

    睡眠模式是器件的低功耗状态、在该状态下、以较低的功耗和速率进行 ADC 测量。 DSG FET 可由电荷泵驱动或在源极跟随器模式下驱动、而 CHG FET 可被禁用或由电荷泵驱动。

    我建议阅读 第7.3节 TRM以了解有关睡眠模式的更多详细信息。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的麦克斯韦:

    实际上、我希望在开发板中添加一个小 LED、以便了解 AFE 何时处于睡眠模式以及何时处于正常模式。 那么、您能 为我提供一些电源引脚或一些配置、以便实现与此类似的功能、从而能够实际注意到我的器件进入睡眠模式并退出该模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshit:

    使用 LED 来指示器件是否处于睡眠模式的最佳方法是让主机处理器监控0x12 Battery Status ()[Sleep (睡眠)]位、并根据该位的状态控制 LED。

    此致、

    马克斯·韦博肯