This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28050:替代

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28050, UCC28051
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283645/ucc28050-alternative

器件型号:UCC28050
主题中讨论的其他器件: UCC28051、UCC28056

大家好!

由于 UCC28050正在被淘汰、因此我们需要另一个执行相同功能的 IC。

是否有现成可用的 UCC28050引脚对引脚兼容的替代产品?

如果不是、哪个 IC 最相似、因此需要尽可能减少外部电路的重新设计?

感谢大家、此致、

Samo Smodiš ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    该系列中的最新 IC 是 UCC28056C。 遗憾的是、它不是引脚对引脚的、而是一个简单的 IC。  

    我希望这对您有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、我至少希望有一个具有独立 MULT 输入的 IC、就像 UCC28050一样。 有没有可用的工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28051呢? 它看起来完全相同、除了我应该注意的 UVLO 阈值之外、还有其他差异吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    它很接近、但具有不同的 UVLO 阈值和增益设置。 那么、这可以起作用。 该工厂有未来计划迁移到我们的新300mm 晶圆厂、但我没有时间表。 UCC28056已转移到我们的新制造厂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着 UCC28051也会像 UCC28050一样被淘汰、还是只会以不同的方式生产它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28051将与在新晶圆厂和新工艺中生产的设计相同。 它 不打算过时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太好了、那么我们将用 UCC28051替换 UCC28050。 谢谢!