请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5066I 主题中讨论的其他器件: TPS25985、 LM5066
大家好、
在 ti.com.cn 中、LM5066I 提到它可以支持高达 500A 的电流限制(最大值)(A)。

客户想知道这是否可行? TI 是否有实际案例支持高达500A 的电流?
该设计条件是什么?
哪个电压和并联的 MOSFET 数量?它是哪个 MOSFET 器件型号?
谢谢!
凯