This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61093:电感器声学噪声问题

Guru**** 2503665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284042/tps61093-inductor-acoustic-noise-issue

器件型号:TPS61093

您好!

客户遇到电感器声学噪声问题。

输入电压: Max 150mA@碱性电池2.0V~ 3.2V

输出电压:17V

~电流:15 μ A 20mA


对电感器10uH 产品的更改不会消除噪声。

由于初始设计的功耗增加、这似乎是个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    我认为电感器关注度不高。 请移除10nF 电容器 C68 并重试。

    如果噪声仍然存在、请提供 Vin、Vout 和电感器电流波形以供进一步调试。

    此致