This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:12个 RGBW LED、具有菊花链

Guru**** 2537960 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5955, LP5864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283972/tlc5955-12-rgbw-leds-w-daisy-chain

器件型号:TLC5955
主题中讨论的其他器件: LP5864

您好!

我想确认一下我是否可以使用 TLC5955来控制12个 RGBW LED、并为48个通道中的每一个通道提供16位 PWM 调光。 BC 和 MC 控制当然在此应用场景中是无用的。 也许我可以添加与 LED 串联的电阻器(R、G、B 和 W 不同)来补偿这一点、您认为如何?

提前感谢您。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、我认为您可以使用 TLC5955针对48个通道中的每个通道通过16位 PWM 调光来控制12 RGBW。

    您能告诉我更多详细的申请信息吗? 我想推荐 LP5864 超过 TLC5955、因为对于 LP5864、我们可以提供更好的支持、并且它还可以针对48个 LED 点的每个点通过16位 PWM 调光控制12个 RGBW LED。

    您能考虑一下 LP5864吗? 期待您的评论!

    BR、Jared