请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7310 亲爱的支持者,
LM7310展示了如何使用2个不同的并联电源。
我们还有另外一个要求、即从两个电源轨提供电流。 例如、 type-C 端口的电源1为5.1V、TYPEA 的电源2为5V。
来自任一端口的电流不足、因此我们需要它们同时提供电流。
Q1: 如果我们在两个输出端都放置了 Balast 电阻器、则给它施加的电荷可以正常工作。 如下所示

Q2:如果使用降压转换器将电源1和电源2从5V 降至3.8V、则剂量平衡-非平衡变压器可以正常工作? 是否会 导致 降压异常?
Q3:LM7310瞬时电流很高、是否有任何其他具有低 IQ 的二极管?