This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:无线充电问题 BQ51050B

Guru**** 2581425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283360/bq51050b-wireless-charging-issue-bq51050b

器件型号:BQ51050B

您好!

BQ51050BYFPR 存在问题、我们无法使用此组件为电池充电、我们使用 BQ51050BRHLT 制作了以前130mA 的原型、它能够为180mA 的电池充电(随附文件)

我们将 WR202010-18M8-ID (11uH)用作线圈接收器

该电路无法正常工作、不会为

这是原型电路,此电路工作(它可以为130mA 或180mA 中的电池充电),基本上是相同的电路,只能更改 BQ51050B 的封装,没有安装晶体管 Q2。

请查看随附的原理图和电池信息、并为我们提供有关如何解决该问题的线索吗?

此致、

海纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Heiner

    问题可能是 AD 引脚、它可能会将高电平悬空、从而关闭无线电源 RX。  将下拉电阻器添加到 AD 引脚,10k 或1uF 电容器(更大的电容器也可以工作)。