This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:BQ25672

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283335/bq25672-bq25672

器件型号:BQ25672

我正在设计一个使用 BQ25672的设计。

它采用单节电池架构。

根据数据表、VSYS 输出将为3.5V 至4.1V。

我的问题是、在 VSYS 输出上可以预期的最大负载电流是多少?

我想它是5A、但我不确定。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    是的、最大输出 电流为5A、最大充电电流为3A。  由于散热问题、IC 封装无法提供5A 电流。  我建议以750kHz 的频率运行并使用2.2uH 电感器来提高效率并减少封装损耗。

    此致、

    杰夫