This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:BQ25303J 电量监测计连接

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282177/bq25303j-bq25303j-fuel-gauge-connection

器件型号:BQ25303J

您好!
我们在 客户端应用中将 BQ25303J 与 STC3100电量监测计结合使用。 问题是、当 USB 插头连接到器件报告始终为100%时、电量监测计始终处于饱和状态。

因为 SW 节点必须连接到 BAT 引脚。  STC3100使用低侧感测电阻。 我们如何修改 BQ25303原理图、以便在插入 USB 后处理电池输入电流。 电阻器 R38 (33 m Ω)对于2A 很有效。

 e2e.ti.com/.../3113.Sheet1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在本周进行检查并与您联系。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何相关更新?  

    BQ25303已经在工作了、但我会尝试确认 如何连接现有电量监测计或者它是否与开关充电器兼容。  BQ25303由 LiPo 和 USB3电缆供电、或同时由这两条电缆供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这听起来对于电量监测计来说更像一个问题。 请咨询电量计销售商。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是、开关充电器是否与电量监测计兼容、或者是否有任何其他锂聚合物监测计可与之配合使用。 没有它的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25303J d/s 显示了充电器的典型应用。 为了避免充电器和监测计相互干扰、可能的解决方法是消除检测电阻器上的电压、并以运算放大器隔离信号、然后馈送到监测计中。

    如果在选择 TI 电量监测计时需要帮助、请提交单独的主题、TI 电量监测计专家将提供支持。

    非常感谢、