This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:关于 V33A RC 滤波器

Guru**** 2846280 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A, UCD90SEQ48EVM-560, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282472/ucd9090a-about-v33a-rc-filter

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件: UCD90SEQ48EVM-560UCD9090

我们目前正在设计 UCD9090A 的外设电路。
此文档推荐使用5Ω 电阻器和4.7uF 电容器来连接 V33D 和 V33A。
然而、插入电力线的5Ω 电阻器通常是用于电流测量的分流电阻器。

这种方法价格昂贵、甚至更少。
是否有任何其他选项?
顺便说一下、在 UCD90SEQ48EVM-560文档(slvu464A)中选择了220Ω 铁氧体磁珠(BLM21PG221SN)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    4.99 Ω+电容器用于在 V33A 上形成良好的低通滤波器、该滤波器是内部模拟电路的源。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yihe、

    感谢您的答复。

    我们不想知道为什么要使用4.99欧姆、我们不想使用4.99、所以我们需要更换部件。
    4.99欧姆和4.7uF 低通滤波器的截止频率是7kHz、但不一定是如此的截止频率。
    我们认为这就是 TI 的 UCD9090评估板使用220Ω 铁氧体磁珠(BLM21PG221SN)的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我们根据最新的设计建议给出了建议、并且 EVM 之前开发过。

    此致

    颐和