This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79652-Q1:与 BQ79652-Q1进行 USB2ANY 通信

Guru**** 2537700 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283875/bq79652-q1-usb2any-communication-with-bq79652-q1

器件型号:BQ79652-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!

我已经购买了 USB2ANY 和 BQ79656EVM 评估板、能够成功进行通信和读取电压。 但是、我正在尝试使用 USB2ANY 数据表上显示的 TX、RX、NFAULT 和 GND 线连接我购买的 BQ79652板(通过下面显示的原理图进行连接)、以便与 USB2ANY 进行通信。 目的是使用 USB2ANY 微控制器作为通信基座与单个 BMS 板通信、从而验证电路板的功能(COM 线通过100K 上拉电阻在线路、TX、RX、NFAULT 之间连接1K 电阻器、并通过100K 上拉电阻器连接至 CVSS)。 我有以下问题:

我的设计在建议的值范围内包含所有推荐的无源/USB2ANY 元件、但在 BQ79652和 IC 之间没有数字隔离滤波器芯片。 我验证了 TX、RX 和 NFAULT 线路上的5V 逻辑高电平、但评估板上包含的数字隔离器似乎输出3.3V 电压。 USB2ANY 数据表提到了它可以在3.3V 或5V 电压下运行、但那只用于电源输出吗? 它能否为 TX/RX 读取5V 信号? 通信是否需要数字隔离滤波器芯片?

除了验证输出引脚上的电压之外、电路板处于待机/工作模式时的电路板侧还有什么验证? 在验证用于唤醒和自动寻址的 RX 信号后、我没有从 BMS 板读取任何 TX 命令。 在这种情况下、BQ79652板在收到唤醒或自动寻址命令后是否会发送任何接收确认?

请告诉我可以采取哪些故障排除步骤来验证电路板功能、我们计划将这些电路板中的几个用于 BMS 项目、但我需要在本月底之前验证是否实现正确。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    我已将这次对话切换到电子邮件、因为这是保密协议限制组件。

    此致、

    大卫