This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:钳位电压

Guru**** 2521750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282879/tps2596-voltage-clamp

器件型号:TPS2596

您好!  

我用15V 作为主电源、并用一个12V 铅酸电池来备份它。

我需要一个电压限制器电路来驱动9~12 Ω 警报器并防止短路。  

TPS259621将输出电压钳位在13.8V、我认为使用2倍二极管是可能的。 但它耗散的功率几乎为1.2W。

我认为这种耗散功率将触发热 关断。

是否可以使用 PCB 封装来降低温度? 您是否有针对该电路的其他解决方案?

谢谢你。

尊重

莱安德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro:

    1.最佳解决方案是使用一个在15V 电源轨之后的 LDO 来调节到9-12V、然后将其馈送到电子保险丝输入。  

    您假设功耗为1.2W、因为最大负载电流为1A? 如果我们按照数据表中的布局指南并将外露焊盘焊接到 PCB、则可以实现低 RQJA。 如果我们始终在钳位模式下操作器件、则必须确保 TJ 始终保持在125C 以下。 器件在整个生命周期内的 TJ 越大、需要考虑的可靠性问题就越多。 您还可以遵循 EVM 布局。

    3、其他解决方案是使用 OVLO 型号并将电阻分压器连接到 OUT 引脚、并将 OVLO 设置在10V 左右、这样输出将被钳位在10V 左右、但会跟随迟滞。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:  

    我喜欢第三个选项、您可以为我推荐  OVLO 型号吗?  

    谢谢!

    此致

    莱安德罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro:

    请从突出显示的位置进行选择。

    此致

    G·库纳尔